AVX Corporation は環境に優しい技術的リーダーシップで認められました
電子部品の国際的大手サプライヤーである AVX Corporation は、 企業環境功績賞 (CEAA) セラミックスの進歩を専門とする世界有数の組織であるアメリカセラミック協会からの賞を受賞しています。インディアナ州インディアナポリスで開催された協会の年次総会中に、AVX を正式に表彰する授賞晩餐会が開催されました。
AVX は、2004 年に他の XNUMX 社とともに CEAA を受賞する企業に選ばれました。 AVX は、自社の製造プロセスにおける環境意識を確実にするために、いくつかの重要な措置を講じています。
AVX 戦略マーケティング マネージャーのクレイグ ハンター氏は次のように述べています。「世界的なテクノロジー リーダーとして、私たちは環境への意識と尊重の基準を設定する義務があると感じています。」 「アメリカセラミック協会のような尊敬される団体から、この分野での革新的な環境ソリューションが認められたことは大変光栄です。」
AVX Corporation は、ISO 14001 規格と規制要件に準拠するために、環境、健康、安全 (EH&S) のポリシーと手順を導入しています。 ACS の注目を集めたプロジェクトは、新しい積層セラミック コンデンサ製造施設からの揮発性有機化合物 (VOC) 排出の制御を扱ったものでした。改良された環境 C&C 吸収材/脱着材システムが選択され、VOC の 95 ~ 99% を捕捉して除去することに成功しました。
CEAA は、米国セラミック協会の法人会員が行ったセラミック分野における優れた環境成果を表彰するために 1997 年に設立されました。受賞者は、既存のプロセスおよび/または製品の大幅な改善、または新しいプロセスおよび/または製品の開発と実装を示さなければなりません。この賞を通じて、ACS は、以前に確立されたプロセスと比較して、望ましくない排水流の削減、材料のリサイクルの拡大、および測定可能な環境上の利点の改善を実証した会員を表彰します。
アメリカセラミック協会は、セラミックスおよび関連材料分野の会員およびその他の人々に最新の技術的、科学的、教育的情報を提供する国際協会です。詳細については、ACS Web サイトを参照してください。 www.ceramics.org.