利用条件 – ウェブサイト

京セラ AVX コンポーネント株式会社の Web サイトへようこそ。京セラ AVX は、以下の条件に従ってサービスを提供します。 KYOCERA AVX の Web ページにアクセスすると、これらの条件に同意したことになります。

利用条件をよくお読みください。さらに、現在または将来の京セラ AVX サービスを使用する場合、または京セラ AVX の関連企業を訪問または購入する場合は、京セラ AVX Web サイトに含まれているかどうかに関係なく、適用されるガイドラインと条件も適用されます。そのようなサービスやビジネスに。

発効日: 17 年 2017 月 XNUMX 日
全般

www.kyocera-avx.com Web サイトは、京セラ AVX およびその関連会社 (総称して「京セラ AVX」、「当社」) によって運営されています。これらの利用規約は、www.kyocera-avx.com およびこれらの利用規約への参照またはリンクを提供する当社が提供するその他の Web サイト (総称して「サイト」) に適用されます。これらの利用規約はオフラインには適用されず、お客様が当社と結んだその他の契約の条件を変更するものではありません。サイトへのアクセスと使用は、これらの利用規約に拘束されることに同意したことを反映します。これらの利用規約に同意しない場合は、サイトにアクセスまたは使用しないでください。また、サイトを通じて当社が提供するサービスに参加しないでください。当社は、お客様への事前通知なしに、これらの利用規約を随時変更する権利を留保します。これらの利用規約の変更後にサイトを使用することにより、お客様はかかる変更に拘束されることに同意したものとみなされます。

プライバシー

これらの利用規約と併せて、当社の以下の内容もお読みください。 プライバシーポリシー 個人情報をサイトに送信する前に参照してください。の プライバシーポリシー はここに組み込まれ、本利用規約の一部となります。

サイトの使用

次の段落で明示的に許可されている場合を除き、サイトをコピー、複製、模倣、配布、送信、表示、実行、出版、ライセンス供与、修正、翻訳、改作、派生作品の作成、譲渡、販売、その他の方法で利用することはできません。当社の事前の書面による許可なしに、商業目的または企業のためにサイトから取得されたコンテンツ、情報、ソフトウェア、製品またはサービス。本サイトまたはサイト内のコンテンツを、違法な目的または本利用規約で禁止されている目的で使用することはできません。また、違法行為や京セラ AVX、その関連会社、その他の権利を侵害する行為の実行を勧誘するために使用することはできません。個人。

お客様は、サイトのページを表示し、サイト上の特定のマテリアルに関して明示的に規定されている制限または制限に従って、電子的にコピーし、パーソナル コンピューター、モバイル デバイス、またはサイトへのアクセスに使用されるその他のテクノロジーにダウンロードし、単一のハードウェアを印刷することができます。お客様自身の内部的、非営利的、合法的な使用のみを目的として、サイトのページの一部をコピーすることはできません。ホワイト ペーパー、プレス リリース、データシート、FAQ などのサイト上の資料は、(1) 以下の著作権表示およびこの許可通知が表示されること、(2) かかる資料の使用が情報提供および非営利目的であることを条件として使用できます。個人使用のみであり、コピーしたり、ネットワーク コンピュータに投稿したり、メディアで放送したりすることはできません。(3) いかなる素材も改変することはありません。上記に別段の定めがある場合を除き、サイトをその他の用途で使用する場合は、米国およびその他の国の著作権法およびその他の法律、ならびに適用される州法に違反する可能性があり、そのような不正使用に対して責任を負う可能性があります。

(a) サイトまたはその一部を逆コンパイル、逆アセンブル、またはリバース エンジニアリングすること、(b) サイト、その一部、またはサイトを通じてその他のコンピューター システムまたはプラットフォームへの不正アクセスを試みること、(c)自動デバイス、プログラム、アルゴリズム、方法論、または電子メール アドレスやその他の個人情報の収集、迷惑な電子メール、電話や郵送、なりすまし、フラッディング、過負荷、スパイダーリング、画面スクレイピング、データベース スクレイピング、または類似の行為に関与することサイトの一部またはサイト上のコンテンツにアクセス、取得、コピー、監視するための同等の手動プロセス、または (d) サイトの他のユーザーまたは訪問者に関する情報の逆引き、追跡、または追跡を求めるためのプロセス、または京セラ AVX のその他の顧客は、その情報源に問い合わせてください。あなたは、サイトに損害を与えたり、無効にしたり、過剰な負荷をかけたり、障害を与えたり、他の当事者によるサイトの使用や享受を妨害したりする可能性のあるいかなる方法でもサイトを使用しないことに同意するものとします。本サイトを通じて意図的に利用可能または提供されていない手段を通じて、資料や情報を取得したり、取得しようとしたりすることはできません。

当社は、いつでも、お客様に通知することなく、当社のサイトおよび/またはサイト上で提供されるコンテンツを変更、一時停止、または中止する権利を留保します。

アカウントとパスワード

訪問者は、サイトにアクセスして閲覧する機能が制限されている場合がありますが、最初にアカウントを作成しない限り、サービスや当社の提供物に完全にアクセスすることはできません。アカウントを設定するときは、プロフィールを記入し、特定の個人情報を KYOCERA AVX に送信する必要があります。当社は、サイトのユーザー名とパスワードを発行したり、ユーザーがそれらを確立できるようにしたりする場合があります。あなたは、自分のアカウント情報とアカウントのパスワードの機密性を維持すること、および自分のアカウントに基づいて発生するあらゆる活動(アカウントとパスワードの情報の安全性と機密性の維持に失敗した結果発生するあらゆる活動を含む)に対して責任を負います。お客様は、(a) パスワードまたはアカウントの不正使用、またはその他のセキュリティ侵害があった場合は直ちに当社に通知し、(b) 各セッションの終了時に必ずアカウントから終了するものとします。パスワードの配布と使用を制御し、アカウントへのアクセスと使用を制御し、サイト上のアカウントをキャンセルしたい場合は当社に通知するのは、お客様の単独の責任です。サイト上ではいかなる場合でも他人のパスワードやアカウントを使用することはできません。当社は、お客様がこれらの要件を遵守しなかったために生じる損失または損害に対して責任を負わないものとし、お客様がアカウント情報を安全に保管しなかった場合、京セラ AVX またはその他のユーザーがサイトに対して被った損失について責任を負う可能性があります。機密情報が漏洩すると、あなたのアカウント、パスワード、アカウント情報が他人に使用されてしまいます。

クロススクリーン同期を介して貢献度が割り振られた購入数

お客様は、すべての購入が、京セラ AVX と当該製品の購入者との間の明示的な書面による契約の条件および京セラ AVX の販売条件に従うことに同意するものとします。あなたは、サイト上の取引に関連して使用されるデビットカード、クレジットカード、またはその他の支払い方法を使用する法的権利を有することを表明し、保証するものとします。お客様がサイト経由で行ったクレジット カードまたはデビット カードによる支払いは、第三者の支払い処理業者によって処理されます。支払い処理業者は、すべての支払い方法、通貨、または支払い場所をサポートしていない場合があります。詳細については、サイトで利用可能なすべての支払いおよび取引ポリシーを確認するか、クレジット カード発行会社にお問い合わせください。支払いの処理には、本利用規約に加えて、サードパーティの支払い処理業者の利用規約およびプライバシー ポリシーが適用されます。通常、商品を発送するか、在庫状況を確認するまで、クレジット カードやデビット カードに請求されることはありません (この時点では、実際に発送した商品に対してのみ、適切な税金や配送料が請求されます)。デジタル配信またはアクセスされた注文の場合、製品または情報のダウンロードを開始する前に、クレジット カードまたはデビット カードに請求されます。

未承諾の送信

お客様が電子メール、ダウンロード、またはその他の方法で当社に送信した非個人情報、コメント、提案、アイデア、グラフィックスまたは資料 (「一方的な送信」) は機密ではなく、受領次第、すべての権利を含む自動的に KYOCERA AVX の所有物となります。その場合、あなたへの補償はありません。当社には、一方的な提出物をレビューまたは使用したり、機密保持する義務はありませんが、使用することを選択した場合、当社は、任意の目的でそのような一方的な提出物を自由に使用および再利用することができます。具体的には、当社は、そのような一方的な提出物に含まれるアイデアやコンセプトを、いかなる目的であっても、お客様への補償なしで自由に使用することができます。京セラ AVX は、以前に知っていた、または従業員や代表者によって開発された、またはお客様以外の情報源から入手した類似または関連するアイデアに対して保有する権利を放棄しません。

知的財産

京セラ AVX は、サイト内のすべてのテキスト、写真、ビデオ、オーディオ、視聴覚素材およびその他のコンテンツ、グラフィックス、インターフェイス、コードと素材、外観と操作性、選択と配置、デザイン、およびサイトに対するすべての権利、権原、権益を所有します。サイトの組織、サイト内のすべての知的財産権を含むがこれらに限定されない、サイト上のコンテンツ、コード、データおよびマテリアルの編集。お客様による本サイトの使用は、上記のいずれについても所有権または権利を付与するものではありません。本サイトは米国およびその他の著作権法に基づく著作物であり、KYOCERA AVX の所有物です。集合著作物には、KYOCERA AVX にライセンスされている著作物が含まれます。 KYOCERA AVX の商標およびサービス マークは、州、連邦、および国際商標法によって保護されています。これらの利用規約は、そのような商標およびサービス マークを使用するためのライセンスまたは許可を付与するものではありません。

ソフトウェアライセンス

このサイトからダウンロードできるソフトウェア (「ソフトウェア」) は、京セラ AVX の著作物です。ソフトウェアの使用は、この Web サイトの関連ページに記載されているソフトウェアが提供される特定の目的に限定されます。エンド ユーザーは、最初に使用許諾契約の条項に同意しない限り、使用許諾契約を伴う、または使用許諾契約を含むソフトウェアをインストールすることはできません。

ソフトウェアは、使用許諾契約に従ってエンド ユーザーが使用する目的でのみダウンロード可能です。ライセンス契約に従わないソフトウェアの複製または再配布は明示的に禁止されています。上記を制限することなく、さらなる複製または再配布を目的として、ソフトウェアを他のサーバーまたは場所にコピーまたは複製することは、明示的に禁止されています。

京セラ AVX は、商品性、特定目的への適合性、所有権および非侵害に関するすべての黙示の保証および条件を含む、本ソフトウェアに関するすべての保証および条件を否認します。

連結

本サイトには、お客様が興味を持つ可能性のある他の Web サイトへのリンクが含まれている場合があります。京セラ AVX は、本サイトにリンクされている他の Web サイトのコンテンツについては責任を負いません。他の Web サイトへのリンクはご自身の責任で行うものとし、別段の記載がない限り、これらの利用規約は適用されないことに注意してください。移動先の外部 Web サイトに適用される規約とポリシー (プライバシーやデータ収集の慣行など) を確認する必要があります。

電子通信

お客様と当社との間の通信には、サイトまたは電子メールによる電子的手段が使用されます。契約上の目的により、お客様は、(a) 当社からの通信を電子形式で受信することに同意するものとします。 (b) 当社がお客様に電子的に提供するすべての契約条件、合意、通知、開示、およびその他の通信が、書面による通信であれば満たされる法的要件を満たすことに同意します。

モバイルサービス

サイトの機能を通じて許可または利用可能であり、テキスト メッセージング、モバイル デバイスまたはアプリケーションを使用してサイトにアクセスする場合、該当するすべてのデータ料金を含む、かかるモバイル アクセスに関連するすべてのサービス料金はお客様の責任となります。通信事業者によって課されたすべての利用規約を遵守します。

子供達

このサイトは、米国内で 18 歳以上であり、お住まいの州で未成年ではない場合にのみ閲覧することを目的としています。意図されたユーザーではない場合は、このサイトを使用または閲覧しないでください。

免責事項

サイト上の資料、情報、コンテンツ、機能、サービス、製品、テキスト、グラフィックス、およびリンクを含むがこれらに限定されないものは、それぞれ「現状のまま」提供され、明示的か黙示的かを問わず、いかなる種類の保証もありません。適用法に従って許容される最大限の範囲で、京セラ AVX および/またはそのそれぞれのサプライヤーは、ここに、商品性、適合性に関するすべての黙示の保証および条件を含むがこれらに限定されない、この情報に関するすべての保証および条件を否認します。特定の目的のための必要性、タイトル、非侵害、非干渉、システム統合、データの正確性、コンピュータウイルスからの自由、および取引利用、取引過程または履行過程から生じる保証。京セラ AVX は、サイト上のコンテンツの使用に関して、またはその完全性、正確性、可用性、適切性、有用性、適時性、セキュリティ、信頼性などに関して、いかなる保証も表明も行いません。サイトにご満足いただけない場合、唯一の救済策はサイトの使用を中止することです。あなたは、当社が単独の裁量により、いつでも、理由を問わず、サイトへのアクセスを即時終了できることに同意するものとします。あなたは、サイトへのアクセスの終了またはアカウントの削除について、当社があなたまたはその他の当事者に対して責任を負わないことに同意するものとします。

賠償責任の制限

いかなる場合においても、京セラ AVX、その関連会社、それぞれのサプライヤー、またはそれらのそれぞれの役員、取締役、メンバー、パートナー、株主、従業員、代理店、ライセンサー、またはサービスプロバイダー (総称して「保護対象事業体」といいます) は、一切の責任を負いません。特別、間接的、懲罰的、偶発的、懲罰的、結果的損害、またはあらゆる損害。たとえ保護対象が、契約行為によるかどうかにかかわらず、使用、データ、または利益の損失に起因するかかる損害の可能性について事前に知らされていた場合でも、サイトの使用またはパフォーマンス、またはサイトから入手可能な情報、サービス、製品、資料に起因または関連して生じる過失またはその他の曲がりくねった行為。これらの制限は、限定された救済策の本質的な目的が達成されない場合にも適用されるものとします。いかなる場合においても、保護対象団体は、サイト上またはサイトを通じて、ユーザーまたは他の人によって、またはその代理として投稿、送信、交換、または受信されたコンテンツに対して、またはこれに関連して責任を負わないものとします。いかなる場合も、本規約に起因するすべての損害、損失、および訴訟原因(契約または不法行為、過失またはその他の行為を含みますがこれらに限定されません)に対する保護対象組織のお客様に対する総責任は負わないものとします。使用またはサイトの使用が、(A) 10 ドル (米ドル)、または (B) サイトを通じて購入され、請求の対象となっているマテリアルに対してお客様が支払った金額のいずれか大きい方を超えます。

一部の法域では、保証に関する特定の制限、または結果的損害または付随的損害に対する責任の除外または制限が認められていないため、上記の免責事項および制限事項が適用されない場合があります。

賠償

お客様は、京セラ AVX、その関連会社、およびそれぞれの役員、取締役、メンバー、パートナー、株主、従業員、代理店、ライセンサーまたはサービスプロバイダーを、すべての請求、責任、損失、費用から補償し、防御し、免責することに同意するものとします。 、サイトの使用、サイト上またはサイトを介したメッセージ、コンテンツ、情報、またはその他のマテリアルの通信、配置または送信、規約への違反または違反に何らかの形で起因する、合理的な弁護士費用を含む損害および費用。法律、第三者の権利の侵害、または本利用規約の違反、またはアカウントを使用してサイトにアクセスするあなたまたはその他の人物による、サイトの使用に関連するその他の活動 (過失または不正行為を含む)あなたに登録されました。

管轄権の問題

このサイトは米国外で運営されています。京セラ AVX は、サイト、サイト上の資料、または情報が米国外での使用に適切である、または利用可能であることについていかなる表明も行わず、コンテンツが違法である管轄区域からのこれらへのアクセスは禁止されています。米国外から本サイトにアクセスすることを選択する人は、自らの判断でアクセスし、適用される現地法を遵守する責任を負います。米国またはその他の管轄区域の輸出、再輸出、または輸入に関する法律や規制に違反して、サイト上のマテリアルを使用または輸出することはできません。

その他

これらの利用規約およびお客様と京セラ AVX との関係は、抵触法の規定に関係なく、あらゆる点で米国デラウェア州法に準拠しますが、特に国連条約の規定は除きます。国際物品売買に関しては、国際物品売買の制限期間に関する 1974 年条約、および 1974 年 11 月 1980 日にウィーンで開催された 1 年条約を改正する議定書に準拠します。本利用規約のいずれかの条項が管轄裁判所によって発見された場合は、管轄権が無効になったとしても、両当事者は、裁判所が条項に反映されている当事者の意図を有効にするよう努めるべきであることに同意し、利用規約の他の条項は引き続き完全に効力を持ちます。本サイトを使用することにより、お客様は、これに反する法令や法律に関係なく、本サイトまたは本利用規約に関してお客様が有する訴訟原因または請求は、請求または請求から XNUMX 年以内に開始されなければならないことに同意するものとします。訴訟原因が発生するか、永久に禁止されます。京セラ AVX が本利用規約のいずれかの条項の厳格な履行を主張または強制しなかった場合でも、いかなる条項または権利の放棄とも解釈されないものとします。両当事者間の行動過程、履行過程、取引過程または取引の利用は、本利用規約のいずれも解釈、解釈、認定、説明、補足、または修正するものではありません。京セラ AVX は、お客様に通知することなく、いつでも本利用規約に基づく権利および義務を第三者に譲渡することができます。

これらの利用規約に関してご質問がある場合は、次の宛先に電子メールを送信してください。 generalcounsel@kyocera-avx.com.

京セラAVXコンポーネンツ株式会社
ワン AVX ブールバード
ファウンテン イン、サウスカロライナ州 29644-9039

京セラ株式会社